Industry Online Support
Technical Forum
17.03.2011 20:18 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Post ihre programm hier, und wir helfen sie weiter. |
18.03.2011 22:57 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, mit dem abgreifen des Signal vom Antriebsmotors (Hörmann Supramatic) 230V Wechselstrommotor ist das so ein Problem, da nur ein Signal vom Antriebsrelai zur Verfügung steht. Ich habe es also einmal über die Zeitschiene probiert und es funktioniert mit ein paar Ecken und Kanten (Siehe Beispiel im Anhang). 1. Nach dem einspielen und Starten der SPS wird je nach Zustand des Tores eine Fahrbewegung (Auf oder Zu für die jeweilige Zeit angezeigt. Nacheinem Durchlauf läuft die Anzeige so wie es gewünscht wird. 2. Wird das Tor z.B. bei freifahren des unteren oder oberen Endschalters angehalten, fährt das Tor aus Sicherheitsgründen wieder in umgekehrter Reihenfolge in seine Ausgangslage zurück. Das heißt Tor z.B. Zu-Stop-Auf, in diesem Fall habe ich einen undefinierbaren Zustand und meine Textmeldung weiß nicht wo sich das Tor befindet. Sollte jemand eine bessere Idee wie mein Programmbeispiel haben die mir bei der Umsetzung meines Problems helfen kann bin ich dankbar. Gruß Biesterchen DateianhangTest Fahrbewegung Sektional-Tor.zip (94 Downloads) |
23.03.2011 17:41 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo Biesterchen! Was ist das genau für ein Supramatic? Es ist nämlich möglich die Endlagen und die Fahrbewegung abzugreifen! |
24.03.2011 16:52 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Spüli, Supramatic E2. Gruß Biesterchen |
Folgen Sie uns auf