15.02.2011 13:07 | |
Beigetreten: 15.02.2011 Letzter Bes: 11.02.2021 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Es geht mir ja gar nicht um Win 7. Nur dort komm ich wenigstens ins Portal. |
12.06.2012 12:14 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, die oben beschriebene Fehlermeldung habe ich auch schon erhalten. Die Meldung erschien bei mir immer dann, wenn ich zu viele Daten (z.B. langer Programmcode) eingegeben habe, ohne zwischendurch zu Speichern. Also immer regelmäßig speichern. Spätestens dann, wenn man einen Baustein bearbeitet hat und die Bearbeitung mit einem nächsten Baustein beginnen will. Diese Meldung sollte eigentlich mit dem Update 3 nicht mehr erscheinen. Mein aktueller Stand ist STEP 7 TIA Portal V11+SP2+Update 3. Das Update 3 finden Sie unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58112582 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf