01.12.2015 15:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe nun ein ähnliches Problem. Habe Tia Portal V13 SP1 unter Windows 10 laufen. Funktionierte auch ohne Probleme, bis gestern hat mein Notebook einen automatisches Windows 10 Update gefahren. Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zur SPS aufgebaut! Es kommt immer die Fehlermeldung:
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 02.12.2015 10:59:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.10.2016 22:10 | |
Beigetreten: 24.03.2016 Letzter Bes: 04.12.2021 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Wo bekomme ich den Treiber für Windows 10? |
20.10.2016 07:34 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22251 Bewertung: (2985)
|
Hallo, die Treiber wirst du direkt nirgendwo bekommen. Was du versuche kannst ist das SIMATIC Automation Tool zu installieren, dieses enthält die komponenten PC Identifier mit neuen Treibern. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.10.2016 21:16 | |
Beigetreten: 24.03.2016 Letzter Bes: 04.12.2021 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hat funktioniert. Kann mich jetzt mit der S7-1200 verbinden. Danke |
27.10.2016 14:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22251 Bewertung: (2985)
|
Hi, einfach probieren. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf