11.04.2015 16:00 | |
Beigetreten: 25.08.2010 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe folgendes Phänomen. In meinem Updater werden alle Updates angezeigt. Nach Betätigen der Downloadtaste scheint es, als ob der Download beginnt (laufender Fortschrittsbalken) Nachdem der Download fertiggestellt ist (Balken bei 100%) versuche ich den Installations-Button, welcher sich aber hiermit meldet: Installation abgebrochen da Download nicht verfügbar oder defekt (Text sinngemäß) In meinem Download-Pfad finden ich dann zwar einen Ordner (beschriftet mit dem angeblichen Download) der Ordner selber aber ist leer. Nun so macht der Updater in meinen Augen keinen Sinn; hier scheint es noch mächtigen Servicebeadrf zu geben.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.04.2015 10:50:40New subject after splitting Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.04.2015 10:51:44 |
|
Folgen Sie uns auf