08.04.2015 08:10 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
Moin zusammen, seit geraumer Zeit nervt mich mein TIA Updater damit, daß eine neue Softwareversion zur Verfügung stehen soll. (Inzwischen habe ich bemerkt, daß er wohl Update 2 von V13 SP1 meint. Ich habe Update 1.) Das war's dann aber auch. Beim Öffnen des Updater ist alles angeblich "auf dem aktuellsten Stand". Auch nach Drücken von "Nach Updates suchen" ist angeblich alles bestens. Natürlich kann ich das von Hand runterladen, aber irgendwie ist dann dieser Updater doch ziemlich sinnlos, oder? Ich habe mit dem Updater immerhin schon mal Support Packages erfolgreich runtergeladen, also teilweise funktioiniert er ja. Hat irgend jemand die gleichen Probeleme, oder bin nur ich das? |
13.04.2015 10:51 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Fleischmann wurde in ein separates Thema mit der Überschrift TIA Updater, Installations bricht bei 100% ab gesplittet.
|
Folgen Sie uns auf