05.09.2012 09:58 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Alexandra, die "Bibliothek" für die Bausteine TC_SEND, TC_CON usw. ist nicht von Haus auf in STEP 7 (TIA Portal) V11 hinterlegt. Die genannten Bausteine stehen Dir nach der Installation desHardware Support Package (HSP) für den CP 1242-7zur Verfügung. Den Download "Hardware Support Package (HSP) CP 1242-7 V1.0" findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/52788225 Ich hoffe, diese Information hilft dir weiter. Gruß Azteke0110 |
11.09.2012 15:44 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24) |
Hi, - Hast du in beiden Stationen TC_CON,-SEND,-RECV,-DISCON aufgerufen - Wenn der Ausgang BUSY von TC_CON auf FALSE geht, was kriegst dann für eine Statusmeldung (Ist nur einen Zyklus aktiv, als bei steigender Flanke von Error-Output wegsichern) - Der SDT "TCON_IP_RFC" ist richtig. Aber bitte gebe mal alle Parameter hier an, so wie du sie für den "CONNECT"-parameter am TC_CON konfiguriert hast. - IF_CONF brauchst du nicht, nur wenn du während des Betriebs via TC_CONFIG Parameter ändern willst - Ist dir die Programmierweise bzgl aktiver/passiver Verbindungsteilnehmer und die damit einhergehenden Spielregeln für TC_CON/-DISCON bekannt? Schaue dir mal aus dieser Applikation die Variante 2 an (Einfach nur das Projekt aufmachen und den FC "Z_irgednwas" aufmachen.) (link) Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.09.2012 09:22 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Alexandra, wie oft werden denn Daten zwischen den zwei Stationen übertragen, zyklisch oder azyklisch? Welcher Firmwarestand ist auf dem CP 1242-7? Gruß |
Folgen Sie uns auf