10.02.2016 09:50 | |
Beigetreten: 26.01.2012 Letzter Bes: 17.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo, Das TIA V13 SP1 Update 7 hat bei mir nicht funktioniert. Beim Download der Datei Totally_Integrated_Automation_Portal_V13_SP1_Upd7.exe (2,6 MB) wird mir ein Fehler angezeigt, das ein Risiko besteht. Auch wenn ich die Firewall und den Virenschutz deaktiviere wird mir ein Fehler angezeigt. Das war bei den vorherigen Updates nicht der Fall. Trotzdem kann man, wenn alle Teile runtergeladen sind, die exe ausführen und das Update 7 installieren, aber dann schlägt am ende das Update fehl mit dem Hinweis, dass nur Step7 Basic TIA V13 SP1 auf Update 7 erfolgreich war, aber nicht das Update für WinCC Basic von TIA V13. Somit kann TIA nicht mehr gestartet werden. Auch über die integrierte Updatefunktion in TIA schlägt das Update fehl. Die vorherigen Updates haben einwandfrei funktioniert. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Danke. Viele Grüße. |
10.02.2016 17:14 | |
Beigetreten: 26.01.2012 Letzter Bes: 17.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo, das zusammenführen der einzelnen Pakete mit der exe-Datei klappt soweit, der Setup-Ordner hat dann ca. 2,3 GB. Das Setup kann auch ausgeführt werden wie gewohnt. Nachdem alles soweit ok scheint, erscheint ganz zum Schluss der Setup-Routine der Fehlerhinweis. Einen Print der Fehlermeldung habe ich leider nicht, weil ich anschließend mein Image, dass ich vorher erstellt habe, gleich wieder zurückgespielt habe. Den Versuch mit Update 6 darüber zu installieren schlug fehl, da bereits Teile vom Setup des Update 7 vorhanden waren. Alles wieder deinstallieren und wieder neu machen wollte ich nicht, da das Image zurückspielen nur 15 Minuten gedauert hat. Den Setup-Ordner habe ich vor einer Woche bereits erstellt und da habe ich Log-Files, ebenso von dem vorherigen Update 6, das ja ordentlich durchlaufen ist. Anbei 2 Logfiles von Update 6 und 7. DateianhangUpdate6.pdf (37 Downloads) |
10.02.2016 17:14 | |
Beigetreten: 26.01.2012 Letzter Bes: 17.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
und Update7 Ansonsten läuft TIA V13 SP1 - Update 6 sehr gut und bis jetzt keine Probleme. Bei der 1. Installation von TIA V13 SP1 war das Update 3 integriert. Auch keine Probleme. Anschließend mit Update 5 auch keine Probleme. Nur das Update 7 klappt nicht. Vielen Dank. Viele Grüße DateianhangUpdate7.pdf (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: DerWäscher am: 10.02.2016 17:18:23 |
|
Folgen Sie uns auf