Industry Online Support
Technical Forum
04.12.2014 10:01 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo zusammen, ich habe ein Programm auf einer CPU319 laufen, wo ich eine TCP-Verbindung zu einem unspezifizierten Partner einrichten möchte. Im NetPro war das kein Problem, siehe Anhang. Hab das Projekt mit den Verbindungen migriert und nun wird ein unbekannter Partner nicht akzeptiert, siehe Anhang. Im TIA-Portal bekomme ich beim Übersetzen der Hardware folgende Meldung: Teilweise spezifizierte Verbindung - Lokale Schnittstelle fehlt. Was könnte ich da machen? FG norghe Dateianhangverbindung.zip (267 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 04.12.2014 10:07 |
|
04.12.2014 13:55 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Danke 1test! Das wars. Man muss ja nur die Fehlermeldung richtig lesen Dateianhangschnittstelle.zip (272 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf