16.07.2014 10:23 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
VPN Tunnel aufbauen bzw. sicherstellen, dass die unteren Schichten im Netzwerk wirklich übertragen werden. Moros Router kann man z.B. kaufen und einen VPN zwischen zwei Endpunkten aufbauen. Dann ist man im gleichen Subnetz. http://www.insys-icom.de/MoRoS/ |
~(‾▿‾)~ |
|
16.07.2014 14:33 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo, habs jetzt geschafft ein Projekt in eine CPU zu laden, die nicht im selben Subnetz ist (mit NAT). Das Problem ist, wenn beim Erweiterten Laden "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" angehakt ist, dann werden nur die Geräte gefunden, die im selben Netz sind. Hier dürfte dann wirklich das DCP Protokoll zum Einsatz kommen. Ohne "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" wurden CPU/TP gefunden und Projekt konnte geladen werden. Siehe Anhang. FG norghe Dateianhangladen.zip (199 Downloads) |
Folgen Sie uns auf