08.05.2018 08:45 | |
Beigetreten: 13.08.2012 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Guten Morgen, finde den gesamten Thread hier sehr Aufschlussreich! Nur was macht man, wenn einem TIA v13Sp1up9 unter Win10 immer Abstürzt, wenn man den PLC-Datentyp von "links" nach "rechts" in die Projektbibliothek zieht?! Habs jetzt mehrfach Versucht, auch mit einem ganz jungfräulichem Projekt. Manchmal kommt noch "Konfiguration wird übersetzt", meist aber gleich "Es sind Fehler aufgetreten...." Gibts nen Tipp, was ich tun kann? es ist zum Mäuse melken.. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.05.2018 13:26:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.05.2018 08:16 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585)
|
Hi, Du weißt schon, dass V13SP1Upd.9 nicht mit Win 10 freigegeben ist - daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Dein beschriebenen Verhalten daher kommt. Ich würde Dir empfehlen mindestens V13SP2 zu installieren, diese Version ist mit Win 10 freigegeben. SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL DownloadGruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf