12.03.2021 09:05 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, was passiert denn wenn du den Typ der PG Schnittstelle auf Profibus umstellst? Gruß Felix |
15.03.2021 09:34 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Also bei mir sieht es so aus. -Meine Schnittstelle in "PG-PC Schnittstelle einstellen" ist auf meine Netzwerkkarte eingestellt. (so ich es auch im Normalfall immer brauche) -Dann versuche ich eine Verbindung aufzubauen. selber Fehler wie bei dir. -dann öffne ich "PG-PC Schnittstelle einstellen", und wähle "PLCSIM.TCPIP.1" mit OK aus. -Erneut Suche Starten und er findet meine PLC Gruß Felix DateianhangFehler PLCSIM.zip (130 Downloads) |
15.03.2021 21:34 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Wenn ich unter Online & Diagnose nach erreichbaren Teilnehmern suche, findet er die simulierte CPU. Wenn ich dann aber auf übernehmen drücke, kriege ich die Meldung, dass die als MAC Adresse ausgewählte Multicast Adresse nicht erlaubt ist.
DateianhangPLCSIM Fehlermeldung.pdf (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf