30.09.2016 10:52 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22213 Bewertung: (2979)
|
Hallo, welches Panel hast du?
Christoph |
30.09.2016 11:43 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
so habs jetzt mal probiert(KP700): 1. Problem das ich habe : Ich habe einen verstecktes bild eingebaut und mit PW schutz. Wenn ich das Backup mache übernimmt er das pw nicht bzw überschreibt es im alten Panel sowie im Backup. 2. Problem So wie es auf dem Bild / PDF ausschaut kann er dieses medium nicht wirklich als backup nutzen, was er aber trotzdem tut. Ich steh hier vor einem kleinen rätsel. Danke für die Hilfe. DateianhangGanzseitiges Foto.pdf (63 Downloads) |
30.09.2016 12:01 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22213 Bewertung: (2979)
|
Hi, welchen Kartenslot hast du verwendet? SYSTEM oder Data? Gruß Christoph |
30.09.2016 12:08 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
in den für die mmc karten / hab ja ne Simatic HMI Memory Card |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5072737 am: 30.09.2016 12:08:51 |
|
30.09.2016 12:12 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
AHHH ok Aber hast du dann ne simatic card oder ne normale sd karte genommen |
Folgen Sie uns auf