Industry Online Support
Technical Forum
15.09.2008 11:21 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.03.2017 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo frichter, wir haben eine lösung mit einem MD720 realisiert (Funkanbindung). man kann sicher auch ein anderes fremdmodem nutzen. allerdings gibt es ja spezielle einstellungen/parameter, die zur TIM bzw. dem fernwirkprotokoll passen müssen! ich würde dir raten mal eine anfrage an den siemens support => sinaut stellen. die können dir sicher sagen wo man auf was achten muß. eventuell gibt es auch schon freigegebene modems von fremdherstellern. in der parametriersoftware der TIM ist es auf jeden fall vorgesehen, und damit wird es auch gehen! ich hoffe, dies hilft dir etwas weiter viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.09.2008 10:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.03.2017 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo frichter, da hilft warscheinlich nur, learning by doing... ich kann leider nur die variante mit dem MD720 beisteuern. dieses ist auch wesentlich schmaler (ca. 3cm) ansonsten halt mal ein modem testweise ausprobieren (wenn zeit und kunde dies zulassen). die modemstrings sind ja kein geheimnis und man kann ja auch selber den string in der TIM modifizieren. viel glück sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf