Industry Online Support
Technical Forum
26.03.2013 11:21 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hi, ich habe mich nochmal durch die Wissensbasis Telecontrol im Product Support gelesen. Dabei bin ich auf den Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24092423 gestossen, kann es sein das der Hinweis den Fehler F560:0A54 erzeugt, weil das GSM-Kit den speziellen AT Befehl für das auslesen des Pegels von der TIM nicht beherrscht? Weil ich habe da noch nie einen Sendepegel gesehen, aber ich nutze auch nur SMS keine Datenverbindungen mit CSD oder so ähnlich, d.h. ich weiß nicht ob der Hinweis auch dafür zutrifft? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
|
26.03.2013 15:01 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Doppelpost |
Zuletzt bearbeitet von: mens am: 27.03.2013 09:28 |
|
26.03.2013 15:01 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hi, von der zeitlichen Einordnung her, besteht das Problem seit der "Umstellung der GSM-CSD Dienste bei der Deutschen Telekom (T-Mobile)" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48034649 http://www.t-mobile.de/downloads/so_funktioniert/rollout-netzmodernisierung-mobilfunk-stand-22122010.pdf
...l.
Ich werde nachträglich 10.000 ms einstellen und hoffen das es was bewirkt, da ich die Testreihen nicht wieder aufnehmen kann. Hoffentlich auch keine neuen, bzw. weitere Probleme. MfG |
Folgen Sie uns auf