06.06.2012 10:07 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
oder dieses: http://www.conrad.de/ce/de/product/197884/SIEMENS-SIMATIC-KTP600-BASIC-PANEL-COL/SHOP_AREA_178409&promotionareaSearchDetail=005 |
06.06.2012 10:21 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Würden beide funktionieren, da die Kommunikation dieser Panels über Ethernet stattfindet. |
06.06.2012 10:22 | |
Beigetreten: 26.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2013 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Es gehen alle Simatic Panels mit Profinet (Ethernet) Anschluß. Eine Anleitung findest du hier: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/hmi_communication.zip |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.06.2012 10:21 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich glaube das ich mal gelesen habe das nur die Basic Panels mit PN gehen würden. ( um mal nur Siemens zu betrachten, baugleiche zu den Basic´s söllten auch gehen) Lasse mich da aber gerne eines besseren Belehren. Mfg Marcel |
Zuletzt bearbeitet von: Marcel76 am: 08.06.2012 10:23 |
|
08.06.2012 20:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du selbst Erfahrungen mit anderen Panels und der Logo gemacht? |
27.01.2013 22:10 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hi, auch ich warte da leider noch auf Antwort Hoffentlich meldet sich der Kollege nochmal der das schon gemacht hat. vg Jockel65
|
28.01.2013 22:09 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Bei mir hats jetzt geklappt, lag scheinbar am Logo Programm, mit einem anderen hats geklappt. |
31.01.2013 15:24 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hier eine hilfreiche Beschreibung.
DateianhangSiemens_LOGO_Ethernet.pdf (222 Downloads) |
Folgen Sie uns auf