14.02.2016 12:36 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hallo, also ich steige gerade in die Netzwerkwelt von Logo ganz neu ein, habe früher nur Hardware Verdrahtungen mit dem Logo gemacht. Viele kleine Maschinen mit maximaler Ausbaustufe bei den Logo Erweiterungen... Hab hier zum experimentieren ein 0ba8 am Netzwerk in Verbindung mit der Logo APP. Klappt alles soweit meine erste Geh-Versuche Netzwerkeingang ansprechen oder die schöne Schaltung hier im Beitrag indem V100.0 Netzwerk Eingang gleich V100.0 Netzwerkausgang ist. Jetzt hier die zwischen Frage wieso löscht die Schaltung hier im Beitrag wenn Netzwerkeingang wieder ab, wenn der Ausgang gleich Eingang sind in VM100.0? Zu meiner eigentlichen Frage an sich: ich möchte eine Torsteuerung über die Logo APP steuern, das ist auch machbar mit den Netzwerkeingängen aber ich hätte gerne eine Rückmeldung. Dachte da an das Ausgabefeld in der APP, z.B. das Q1 logisch 1 ist oder meinetwegen auch eine Rückmeldung vom Schütz wenn ich über einen Netzwerkeingang. Leider wenn ich in der Variablenliste der Logo APP z.B. VM Adresse 1064.0 eintragen möchte für das Ausgabefeld wird dies nicht akzeptiert. Zu was dienen die fest definierten Variablen z.B. für I1 oder Q1 wie 1024.0 oder 1064.0? In Logo Comfort kann man nur bis 850 definieren... Ihr merkt schon ich hab noch einige Fragezeichen und hoffe dennoch auch wenn wir geschrieben, das man Licht ins dunkel bringen kann - danke! Gruß Sepp ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: hard2catch am: 14.02.2016 12:37:06Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.02.2016 10:47:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.02.2016 06:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201) |
Kennst du die PDF-Datei Anwendungsbeispiel und Kurzanleitung 04/2015 ? Dort ist es auf Seite 9 erklärt. |
16.02.2016 09:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201) |
Ich kenne jetzt diese App nur aus der Theorie, habe mit ihr noch nicht gearbeitet. Es gibt im erweiterten VM-Bereich die Adressen von Operanden (siehe Anhang). Meines Wissens nach dienen diese Adressen zur Statusanzeige digitaler Operanden bzw. Werte von analogen Operanden in Partnergeräten wie HMI oder Smartphones mittels einer App. Der digitale Ausgang Q1 entspricht demnach der Adresse V1064.0 in diesem erweiterten Bereich. Probiere es doch einmal mit dieser Adresse. DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 110.pdf (186 Downloads) |
Folgen Sie uns auf