29.06.2017 08:20 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo Josef, da kann dir niemand eine genaue Angabe machen, da dies von mehreren Faktoren abhängt. Wenn du nur das Projekt sichern willst, ist die Projektgröße ein guter Richtwert. Ich habe bei mir eine 2 GB Karte drin, das reicht bei mir. Ich würde es vorher einfach einmal ausprobieren. Du kannst ja eine Sicherung auf einen UBS-Speichermedium tätigen und schauen, wie groß das ist Viele Grüße cumulus |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 29.06.2017 08:20:45Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
06.07.2017 10:50 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 13778 Bewertung: (1740)
|
Hallo Josef Zu Frage 1: SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels und zu Frage 2: Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Viel Erfolg weiterhin Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf