29.05.2015 09:02 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 13753 Bewertung: (1735) |
Hallo Nein die Sm@rt Optionen benötigen zwingend einen eigenen Ethernetanschluss am Panel, da dies auch nicht über die normalen Kommunikationswege geht, sondern direkt und auch z.B: parallel zu einer Profibus Kommunikation funktioniert. Ob man an dem Panel eine Ethernetport nachrüsten kann weiß ich leider nicht, ich weiß, dass es bei bestimmten alten Panels die Möglichkeit gab über einen Einschub über die CF Karte eine Art Adapter nachzurüsten, ist aber schon lange her und ich weiß nicht mehr welche Panels das waren . Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf