19.07.2011 22:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Männers/Frauens, konnte leider nichts ordentliches zu meinem Problem finden, deshalb stelle ich die Frage mal direkt. Also ich habe aus der Firma ein Siemens TP270 10" bekommen (6AV6 545-0CC10-0AX0)... Es ist unter erreichbare Teilnehmer mit der MPI Adresse 10 sichtbar. (ScreenShot1) Es wird unter WinCC Flexible erkannt (Geräte Status kann ausgelesen werden) (Screenshot2) Beim Übertragen des Projekts wird mir allerdings ein Fehler angezeigt (ScreenShot3) und die Übertragung abgebrochen. Hat vielleicht von euch jemand eine Idee wie ich das Problem beseitigen kann? Das Panel kann ja eigentlich nicht zu alt sein? Ich werde morgen in der Firma mal über eine Hardware COM Schnittstelle versuchen es Seriell zu plätten da ich hier leider nur die USB-Schnittstelle->Seriell Converter habe und mir nicht sicherbin ob das mit dem Treiber so recht klappt. Bin für jede Hilfe dankbar. MFG siemek DateianhangScreenShot.pdf (117 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: siemek am: 19.07.2011 22:40 |
|
Folgen Sie uns auf