21.03.2017 16:27 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Ich hätte da ähnliches vor: Ich möchte gerne die Trinkwasserleitungen im Haus per Logo überwachen. So soll eine mögliche Leckage verhindert werden. Dazu müssen motorisierte Stellantriebe mit Zulassung eingebaut werden. Die Stellzeit beträgt 30Sekunden. Der Wasserdruck beträgt 4-5Bar. Sensoren dafür sind noch nicht vorhanden und habe auch noch keine vernünftige gefunden. Hat jemand eine Idee, welche Drucksensoren mit Trinkwasserzulassung verwendet werden können. Das beigefügte Bild veranschaulicht das Vorhaben. Das alles soll mit der Logo gesteuert werden. Genaue Pläne dafür gibt es noch nicht. Vielleicht hat jemand so etwas schon einmal aufgebaut. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.03.2017 17:14:44Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AESURFER am: 21.03.2017 17:15:04Zuletzt bearbeitet von: AESURFER am: 21.03.2017 17:15:49Zuletzt bearbeitet von: AESURFER am: 21.03.2017 17:17:55 |
|
22.03.2017 11:55 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Hab vergessen, den Link zu schicken: http://www.wasserleckprotect.de/funktionsbeschreibung.php |
Folgen Sie uns auf