13.11.2018 11:24 | |
Beigetreten: 10.02.2015 Letzter Bes: 22.12.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe ein Netzwerkprojekt in dem ich eine lineare Regelung mit 4 Variablen und einem Analogausgang in einem UDF erstellt habe. Wenn ich den UDF im Aufbau teste funktioniert er. Wenn ich ihn jedoch im richtigen Programm testen (simulieren) will gibt er mir nur einmal einen Wert aus und dann nimmt er keine Änderungen an. Kann mir jemand dabei helfen? DateianhangLüftersteuerung.zip (18 Downloads) |
13.11.2018 17:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Hallo AutoGen_261848, zuerst einmal herzlich willkommen im Forum. Es ist immer schwer, ein Programm bzw. eine UDF-Funktion nachzuvollziehen, wenn man (wie in deinem Fall hier), die Größen, die Formel usw. nicht kennt. Das Einzige was mir aufgefallen ist: DateianhangLüftersteuerung_V2.zip (33 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 13.11.2018 17:42:21 |
|
Folgen Sie uns auf