27.02.2018 17:41 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, sieht bei euch der UDF mit 4 Eingängen auch so aus? LSC 8.2 Upgrade von 8.1 Win7 x 32 |
27.02.2018 19:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
So sieht es im Vergleich zwischen V8.0 (oben) und V8.2 mit Gitter aus. |
27.02.2018 19:31 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hier noch mal, bei U2 kann man schön die Verbindungen am Gitter ausrichten, was man beim U1 nicht sagen kann |
27.02.2018 19:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Na endlich zeigst du uns, worum es dir geht. Da soll man draufkommen. |
Folgen Sie uns auf