06.10.2019 21:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2176 Bewertung: (95) |
Bin schon gespannt was die "Offizellen" (Siemens) dazu meinen. mfg |
07.10.2019 08:40 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Bei mir sind die Probleme sehr einfach nachvollziehbar. Habe dafür 4 UDF's mit AND, NAND, OR, NOR erstellt, einen Eingang mit einem Softwareschalter belegt und die restlichen 3 Eingänge jeweils nicht belegt. Selbst in der Simulation funktioniert das nicht so, als wenn man die Blöcke ohne UDF direkt im Programm nutzen würde. Programme sind für Logo8FS4 erstellt unter Logosoft V8.2.1. M.f.G. Scorp DateianhangUDF-Test.zip (29 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.10.2019 14:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32872 Bewertung: (4064)
|
Hallo LOGO!-Support, habt ihr auch den Beitrag von Scorp gelesen
und seine angehangenen UDF's getestet?
DateianhangScorp's UDF-Test.zip (19 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/11/2019 14:19:57Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/11/2019 14:20:01 |
|
Folgen Sie uns auf