21.10.2008 11:39 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell. Ich musste mir erstmal einen Hub organisieren damit ich auch alle Protokolle mitbekomme. Als Anlage einmal ein Screenshot aus dem Wireshark und eine Capturedatei aus Wireshark. Gruß Eckard Dateianhangwireshark.zip (87 Downloads) |
21.10.2008 14:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell. Sorry mit den unterschiedlichen Daten. Aber zur Vorbeugung, jetzt im Anhang zwei Logfiles von Wireshark. Die IP Adresse der Codesys Steuerung ist eine andere. Die Datei mit der Endung PN ist die von einer 315-2PN/DP, wie man sieht nimmt diese die Daten auch von dem Sourceport 3033 am Destination Port 2000 an. Der CP hingegen nicht. Es gibt aber einen Unterschied in den Daten (26 Byte). Davon sind die ersten 20 Byte ein Codesys spezifischer Header, wie man sieht sind diese Unterschiedlich. Es wird aber in beiden Fällen der selbe UDT für den Header verwendet. Ich denke da sind wir wieder bei dem alten Problem Motorola <--> Intel Format. Gruß Eckard Dateianhangwireshark.zip (81 Downloads) |
Folgen Sie uns auf