Industry Online Support
Technical Forum
25.10.2011 14:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versuche eine UDP-Verbindungzwischen einem CP343-1 Lean (CPU: 315-2DP) und einem Fremdsystem (IRTrans Lan DB) aufzubauen. Die Verbindung ist soweit projektiert und scheint auch zu funktionieren. Als Grundlage dafür habe ich das Programm aus folgendem Beitrag verwendet: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=17853532&caller=view Die Frage ist nun, was muss ich alles übertragen, damit ein vollständiges Telegramm entsteht? Das ist leider in dem Beispielprojekt nicht vorgegeben. Hatte zunächst versucht nur die eigentlichen ASCII-Befehlszeichen zu übertragen. Dann kommt vom Kommunikationspartner jedoch die Antwort "ASCII Format Error". Zu einem kompletten Telegramm gehören ja noch so Sachen wie Ziel-IP, Zielport, Quellport, usw. Nur muss ich das alles von Hand voran setzen? Oder nur zum Teil? Oder macht das der FC5 AG_SEND von selbst? Das sind meine ersten Gehversuche im Bereich UDP-Kommunikation, daher wär ich für anschauliche Erklärungen oder am besten ein kleines Beispielprogramm sehr dankbar! |
25.10.2011 18:57 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, vielleicht hilft dieser FAQ. Das Beispiel ist zwar für mehrere Teilnehmer gedacht, beschreibt aber den Aufbau des Datagramms. Hier noch ein weiter Link zum Thema. Gruß Eleu
|
Folgen Sie uns auf