20.10.2011 08:28 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Steh da nun auch vor dem Problem. Mit V10.5 hatte alles funktioniert, nur mit V11 geht es nicht mehr. Bekomme nur #### angezeigt. Nun habe ich in V11 den Baustein RD_LOC_T neu in ein Netzwerk eingefügt und wollte die Variablen einfügen und da habe ich das Problem daß bei OUT meine Variable (#Read_Clock) rot angezeigt wird (Unerwartetes Eingabeende). Das verstehe ich nun nicht, weil auch der Datentyp mit DTL in Ordnung ist. Da ich mit Step7 wenig bis nichts zu tun habe, tu ich mich jetzt natürlich richtig schwer den Fehler zu finden. |
Versuch macht kluch .... |
|
20.10.2011 20:12 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, dieser Punkt.... der wollte bei mir nicht weggehen. Ich werd morgen noch mal in Ruhe schauen, was da los ist. |
Versuch macht kluch .... |
|
20.10.2011 21:40 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Muß ich mir morgen mal ansehen, ist ein Projekt an der Arbeit. Auslesen tu ich ja im Grunde alles, nur weiter verarbeiten nur Tag / Stunde / Minute. Diese werden dann mit den am KTP400 eingegeben Daten verglichen und bei Übereinstimmung eben Steuerung aktiviert. |
Versuch macht kluch .... |
|
21.10.2011 11:35 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
So, Maschine eingeschaltet und es geht.... als ob es nie anders gewesen wäre. Nur, wenn ich die Variable #Read_Clock an OUT (von RD_LOC_T) anwähle und wieder aus der Variablenliste auswählen möchte, dann wird sie wieder rot, mit Punkt. Edit: Aber, jetzt kann ich den Punkt entfernen und dann wird die Variable schwarz. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.10.2011 11:37Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf