04.06.2009 10:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, öffne das Originalprojekt mal mit Protool und geh auf Projektinfo. Dort stand glaube ich die letzte Version. Es kann dir passieren dass du ein OS-Update machen musst. Vorsicht! Lizenzen (zB ProAgent) und andere Sachen vorher sichern. Beim OS-Update ists möglich dass es nur seriell geht. Mein Tip um allem ärger aus dem Weg zu gehen ist die "alte" Protool-version zu nehmen. Dann gibts auch keinen Ärger mit dem Kunden falls er keine 6.0 SP3 hat. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.06.2009 12:06 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hattest du diesen Link gemeint: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19962184 Also wenn ich das richtig lese, dann kann man ein SP2 Projekt öffnen und dabei nicht konvertieren, bearbeiten und als solches auch wieder speichern. Also wäre keine De und Neuinstallation nötig. Probier das auf alle Fälle vorher aus. De und Neuinstallation dauert ja auch ne Zeitlang. |
~(‾▿‾)~ |
|
05.06.2009 14:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, hast du schonmal MPI versucht? Außerdem könnten folgende Links noch helfen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23541319 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23541861 Beim Bootvorgang (ichverwende allerdings meist Flexible) müßte kurz ein Fenster aufgehen, bei dem man vor die Auswahl gestellt wird. Danach wird die Runtime gestartet. Bist du darüber nicht auf die Windowsumgebung gekommen? Viel Glück! |
~(‾▿‾)~ |
|
09.07.2009 11:06 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, das Passwort hast Du ja schon - steht ja auch im Projekt von ProTool unter "Zielsystem > Einstellungen". Wenn Du ProTool V6.0 SP3 verwendest, dann benötigst Du ein neues Image, das Du mit ProSave übertargen musst. DieList findest Du im folgenden Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28263711 Link für OS-Update (neues Image): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26342570 Link für Backup/Restore: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26342570 Bye |
Folgen Sie uns auf