11.08.2016 09:03 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1323 Bewertung: (41) |
c Version hat sich überschnitten. Version e: nun mit sverweis ... Logo Steps werden automatisch nach Eingabe des Punktes aus der Tabelle geholt. L142 bis R142 Werte für die Fehlerbetrachtung in oberen Bereich kopieren - dann P optimieren PS: beim 404HD würde ich eine andere Punktaufteilung empfehlen. DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_e.xlsx (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.08.2016 15:02 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
sooooo habe alle Werte überprüft und simuliert. Man könnte noch viel optimieren, aber da es sich erstmal um ein Prototyp handelt, belassen wir das nun mal bei dieser angenehmen Fehlertoleranz. Im Anhang die finale Tabelle. Nochmals vielen Dank an alle die mich unterstütz haben und natürlich ein RIESEN Dank an ernstho!! EDIT: übrigens bin ich schon fast am Limit der Analogmerker... 56 von 64 DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-11.xlsx (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fabiace am: 11.08.2016 15:04:12 |
|
14.08.2016 09:30 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo Fabi, ich habe das mit Hilfe des Forums, womit ich auch nochmal Danke sagen möchte über einen UDF Block gelöst. Beispiel Kältemittel R 410 a. Druckaufnehmer 4-20 mA = 0-25 bar_g. Gewandelt auf 2-10 Volt. Da ich die genaue Temperatur im Betriebszustand ( bestimmter Druckbereich ) wissen will habe ich die Kältemitteltabelle auf 4 Bereiche gesplittet. Diese Bereiche kann ich dann im Betrieb genau anpassen. Anhand des h-lg-p Diagramms für Kältemittel ist eine Linearität zum Druck-Temperatur vorhanden. Im Betrieb wird sich ein Druck von z.B. 2 bar nicht ergeben. Dieser Bereich kann wegen mir etwas abweichen. Anbei das Beispiel dazu. Viele Grüße Wolfgang DateianhangBeispiel Niederdruck R 410 a.zip (113 Downloads) |
14.08.2016 10:06 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo Ixo65, sorry. Denke jetzt müsste es zum öffnen sein. Viele Grüße Wolfgang DateianhangBeispiel R 410 a.zip (120 Downloads) |
14.08.2016 17:17 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, da bin ich sozusagen eine Null drin. Ich versuche es nun mal so. Viele Grüße Wolfgang DateianhangND_R_410_a.zip (137 Downloads) |
Folgen Sie uns auf