20.02.2010 21:39 | |
Beigetreten: 19.02.2010 Letzter Bes: 21.04.2010 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Das hört sich ja schon ganz gut an. ich habe nämlich ein ähnliches Problem: Ich möcte nicht einen Analogwert (0-27648) auf 0-100% skalieren, ich möchte einen Analogwert, z.B. von einer Analogeingankskarte, einem Standard PID oder meinetwegen auch eine Handeingabe in INT so skalieren, daß dem Umrichter 0-16348 mitgeteilt wird. Das ist nämlich der Bereich, in dem er 0-100% der Drehzahl fährt. |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 22.02.2010 08:47Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 22.02.2010 08:47gesplittet von /tf/WW/de/Posts/38506#top |
|
22.02.2010 11:46 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.12.2019 Beiträge: 3796 Bewertung:
|
Thema geschlossen da doppelt veröffentlicht. Das zweite Thema befindet sich mit der Überschrift Analogsollwert an Micromaster sendenin der Konferenz MICROMASTER. Gruß vom CS Moderator |
Folgen Sie uns auf