31.05.2019 10:17 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3076 Bewertung: (505) |
Hallo zusammen, ich habe an einer Anlage zwei unmanged IE-Switche, die gemäss FAQ Wie verhalten sich unmanged IE-Switche hinsichtlich LLDP-Telegrammen für die Topologieerkennung? die LLDP-Telegramme blockieren. Im FAQ wird im Text aber nur auf die weiterleitenden Switche eingegangen. Im Hardware-Katalog finde ich auch nur die "LLDP-weiterleitenden" Switche. Heisst das, dass ich im TIA-Projekt keine Topologie mit "LLDP-blockierendem" Switch erstellen kann? Bringt es dann etwas, zumindest die PN-Teilnehmer, die in einer Reihe an einem Switch-Port hängen, per Topologie zu verbinden? Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Folgen Sie uns auf