10.06.2014 15:31 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
If Anweisung wenn ungleich null darf geteilt werden sonst alles überspringen? |
~(‾▿‾)~ |
|
16.06.2014 23:31 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 244 Bewertung: (33) |
Hallo, hast du mal versucht den R-Parameter als Echtzeitvariable zu beschreiben? Da du das Programm in einer Synchronaktion startest sollten auch die Variablen echtzeitfähig sein. Also: $R1000=27 Nun sollte R1001 auch 3 sein. Einfach mal ausprobieren. Irgendwie werde ich allerdings aus deinem Programmbeispiel nicht schlau, ist da beim Kopieren was schief gelaufen? Ach ja und noch was: Die Kollegen helfen gerne weiter und freuen sich auch über eine entsprechende Rückmeldung und über eine positive Bewertung, wenn der Tipp hilfreich war. Dazu ist dieses Bewertungssystem nämlich auchda: um andere User auf hilfreiche Beiträge hinzuweisen. Ich möchte dich auch noch auf diesen Beitrag hinweisen: /tf/WW/de/Posts/85582#top Nichts für ungut und viel Erfolg |
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung |
|
Folgen Sie uns auf