21.06.2011 09:55 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Chris28 die Hauptunterschiede zwischen der 1EX20 und 1EX30 sind: 1.) Die 1EX20 is 80mm breit, die 1EX30 nur 40mm 2.) Die 1EX20 kann kein reines ISO Protokoll (koennte Probleme geben falls Du mit 'ner S5 redest) 3.) Die 1EX20 kann weder Profinet I/O controller noch I/O device sein 4.) Die 1EX20 hat nur einen RJ45 port (die 1EX30 hat zwei mittels eingebauten switch) 5.) Die 1EX20 wurde offiziell 2005 aus dem Angebot gestrichen (siehe HIER) Anbei ein link zur CP343-1 Uebersicht, dort ist zwar nur die 1EX21 drin die die 1EX20 ersetzte, aber es sollte trotzdem helfen (siehe auch das Fussnoten zum ISO Protokoll der 1EX21). Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der 300er-Reihe? |
Cheers |
|
21.06.2011 10:04 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Im anhang beider 343 datei. Grus, Marcjan Dateianhangex20.pdf (39 Downloads) |
Problem solved? |
|
21.06.2011 10:11 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Chris28, der 1EX30 kann noch PROFINET IO zusätzlich. Laut Handbuch: Gerätehandbuch Teil B CP 343-1 Kapitel 7.3 kann der EX30 als Ersatz für den EX20 verwendet werden. Grüße, Rated X |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 21.06.2011 10:40Link editiert |
|
Folgen Sie uns auf