30.01.2012 14:18 | |
Beigetreten: 12.01.2007 Letzter Bes: 20.11.2013 Beiträge: 28 Bewertung: (3) |
vielen Dank lieber Chilly_Garfield für deine Antwort, hast mir geholfen Grüsse spongebob |
31.01.2012 08:27 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo. TCP native (bzw. TCP-Verbindung) bezeichnet das reine TCP Protokoll. Weitere Infos: Das zweite ist das ISO-on-TCP Protokoll basierend auf dem RFC1006. Infos: |
08.02.2012 08:46 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Im TCP basierten Verbindungs Vergleich vonder Benutzung von T-Bausteine ueber die CPUPN Schnittstellegenueber Benutzungvon AG_SEND/AG_RCV ueber einen CP,bietendie T-BausteinesowohlJ_Bell's gennanten Vorteil(man mit den T-Bausteinen dynamisch zwischen Verbindungen schalten)als auch wolpi@tsgennanten Vorteil an (sie koenen im sogenanten"ad-hoc" modus betrieben werden und machen den Empfang von TCP Telegrammen mit variabler Laenge einfacher). Ein praktischesBeispiel wo dieser nette"ad-hoc" modusVorteile hat und den Programmieraufwand einfacher macht, gibt es in dem angehaengtenLink (sorry, ist leider im Englischen): Circular BUFFER |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf