24.01.2011 10:58 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo Christian, der Unterschied liegt in der Performance! S7-Verbindung ist generell langsamer... Hier gibts eine Onlineberechnungs-Site zur Performanceermittlung: https://www.automation.siemens.com/perfdata/perfdata.aspx?version=18&lang=de In der Automatisierung wird in der Regel Iso-on-TCP anstatt TCP verwendet, da der Datenverkehr einfacher zu handeln ist. lg Luigi ============================================================= Es gibt auch den Bewertungsbutton! |
24.01.2011 11:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Also könnte man ein Gerät, welches nur das TCP-Protokoll versteht, auch mit einer S7-Verbindung betreiben? |
Folgen Sie uns auf