Industry Online Support
Technical Forum
04.03.2010 17:35 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also ich würde folgendes sagen: Wenn Du "nur" 5 Partner hast dann kommen Wir mit den Ressourcen für die Verbindungen auf jeden Fall nicht in Bedrängnis. Denn selbst wenn Du 2 Verbindung pro Steuerung nutzen würdest, oder auch 3 sind das bei weitem weniger als 64. Was die Anzahl der BSEND / BRECV Pärchen angeht sehe ich kein Problem, denn hier geht es dann ja "nur" um die Instanzen. Die SFBs sind bereits Teil des Betriebssystems und daher immer da. Wenn ich überlege wieviele Instanzen eine CPU kann sind Wir selbst bei 100 ( 20 x 5) bei weitem nicht an der Grenze einer Standard CPU. Wenn Du mehr wissen möchtest, auch den Wert der möglichen Instanzen Deiner CPU schau doch mal in dem FAQ: Wie kann das Mengengerüst der Kommunikationsinstanzen (PBK) für PCS 7 Automatisierungssysteme bestimmt werden? nach, auch wenn der eigentlich für PCS7 ist, aber ich denke der trifft auch Deine Frage auf den Kopf. Also so gesehen, hab ich keinen Zweifel das diese Konfiguration klappen sollte. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf