11.05.2016 12:19 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
nach kurzer suche, habe ich folgenden Artikel gefunden: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/98957840 open bezieht anscheinend darauf, dass die Parametrierung der Verbindung über DBs geschieht. Aber die verlinkte Seite sollte das deutlich besser erklären, bzw. zu den passenden Handbüchern verlinken |
11.05.2016 12:39 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:36:49~(‾▿‾)~ |
|
08.11.2016 13:59 | |
Beigetreten: 01.06.2006 Letzter Bes: 01.07.2021 Beiträge: 128 Bewertung: (14) |
Hallo AutoGen_1066738, das "open" in open TCP/IP bezieht sich auf die Projektierung. Es gibt zwei Möglichkeiten eine TCP/IP Verbindung z ueinem Gerät herzustellen. Der Zusatz "open" bezieht sich auf die programmierte Verbindung. Also die, die per Datenbaustein dynamisch projektiert wird. Diese kann im Programm dynamisch auf- und abgebaut werden. Netzwerktechnisch gibt es KEINEN Unterschied zu jeder bekannten TCP oder UDP (Layer 4) basierten Kommunikation anderer Hersteller. Siemens halt sich meiner Erfahrung nach ziemlich strikt an die RFC's. Ein Wireshark zertifizierter Netzwerkanalyst (WCNA) Happy coding! P.S. Ein anderes Synonym ware echt cooler als AutoGen_.... ;-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.11.2016 10:10 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:30:33~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf