23.11.2015 12:53 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (586) |
Hallo,
es ist jetzt etwas schwierig aus der Ferne den Fehler zu diagnostizieren aber Du könntest folgendes mal checken: - guck mal im Gerätehandbuch des CP ob der CP und die CPU überhaupt kompatibel sind - Check mal die Vorraussetzungen für den Einsatz bzw. auch die technischen Daten der CPU.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/24485272 und auch dieses Doku ist interessant: CPU-CPU Kommunikation: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/78028908 - evtl. FW-Update CPU/CP? - Check mal Deine AG_SND / AG_RCV Bausteine ob da ein Fehler anliegt, der Dir evtl. weiterhelfen kann. - Alles nochmal übersetzen (HW/NetPro) und dann auch mal aus NetPro laden. - Es darf nur 1 Teilnehmer aktiv sein Viel Erfolg, Towome |
|
|
30.11.2015 10:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich habe das ganze jetzt mal mit Wireshark (mit Filter auf TCP Sync Flag = Verbindungsanfrage) mit aufgezeichnet und folgendes rausbekommen: siehe Anhang Kommunikation über interne PN-Schnittstelle, Verbindung wird sofort aufgebaut. Kommunikation über CP343-1, Verbindung wird nicht aufgebaut. Der Unterschied beim Verbindungsaufbau dürfte also die Window Size Value (Wert 8192) sein. Ich habe jetzt diverse unterschiedliche Protokolle am CP343 probiert (TCP, ISO-on-TCP, ISO), aber es will einfach nicht, weil die beiden anderen Protokolle auf Port 102 anfragen und nicht auf den gewünschten Port 2000. Kann mir irgendwer bei diesem Problem helfen? Vielen Dank! DateianhangUnterschied Verbindungsaufbau.pdf (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf