30.07.2015 14:46 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
Es gibt ja die Möglichkeit von Routing in ein Panel. Siehe folgenden FAQ: Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?Inwiefern das bei dir funktioniert, kann ich dir allerdings nicht auf Anhieb sagen. Kommt ja darauf an was die Leittechnik-Verbindung können soll. Außerdem bin ich mir nicht sicher wie das mit TIA und einer S7-1200 geht aber vielleicht weiß ja jemand anderes mehr darüber.Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf