10.09.2019 20:47 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, mir ist beim testen verschiedener HMI´s / Remote-Geräte folgendes aufgefallen. Netzwerkeingang => NI2 liegt auf 0.2 im VM und wird direkt angesprochen. Wenn das unterschiedliche Verhalten der Netzwerkeingänge bei der Programmerstellung bekannt ist, kann es berücksichtigt werden. Gerade bei NI2 = 0.2 im VM ist das Verhalten problematisch, da der Zustand 1 oder 0 gesetzt bleibt obwohl das HMI vom Netz getrennt wurde. DateianhangLogo8_NI_Probleme_VM.mov (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rookie_2019 am: 09/11/2019 17:05:19 |
|
11.09.2019 04:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32865 Bewertung: (4063)
|
Was genau machst du denn im HMI? Der Schaltfläche weist du doch das Bit V1246.0 zu, also schreibst du per Remote eine 1 ins V-Bit 1246.0 und damit ist es der erste Schreibzugriff. Schau doch mal, was das HMI anzeigt, wenn du beim zweiten Schaltpunkt mit der Adresse V0.2 als Rückmeldeanzeige V1246.1 nutzt. Meiner Meinung nach dient der Bereich im VM-Speicher, welcher dem User im LOGO!-Programm nicht frei zugänglich ist (also ab VB851), als Speicherbereich für interne Vorgänge. Deshalb soll der User auch nicht per LOGO!-Programm die Möglichkeit haben, schreibend auf diesen Bereich zugreifen zu können. Und wenn du es mit Sicherheit wissen willst, starte einen Support Request. Nur Siemens kann dir sagen, wie sie den Speicher verwalten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf