24.05.2020 19:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe das in diesem Support Artikel geschilderte Problem - übder den TIA Updater lässt sich die Software nicht mehr aktualisieren. Der TIA Administrator Version 2.30 verfügt nicht über eine kompatible TLS-Version. Der Lösungsvorschlag wie hier geschildert funktioniert aber nicht. Die neueste Version des TIA Administrators wie im obigen Artikel verlinkt kann ich herunterladen, SHA-Chechsum stimmt, aber die beschriebene Vorgehensweise zu Installation funktioniert nicht: Die heruntergeldane .exe-Datei wird als Administrator ausgeführt, die Benuzerkontensteuerung fragt um erlaubnis, danach passiert aber garnichts. Weder das geschilderte Entpacken einer weiteren Setup.exe, noch ein Installationsdialog, noch scheint sich etwas im hintergrund zu tun. Updates können wieter nicht geladen werden. Das Problem bleibt bestehen. Gibt es dafür Abhilfe? |