08.10.2019 11:30 | |
Beigetreten: 11.05.2016 Letzter Bes: 18.10.2019 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe änliches Problem bzw. den selben Fehler code Wir haben das Upgrade Paket V11 .. V14 -> V15.1 gekauft. Zu unseren Laptops: -V13Instaliert ohne SP -HP ProBook 470 G1 -i7-4702MQ CPU 2,2GHz -8GB Ram -64BIT Win 7 Professional -163 GB SSD speicher frei Seit heute morgen bin ich nun dabei V15 zu instalieren. Über den ALM habe ich die Licens der V15 auf die "C" Partition verschoben. Diese habe ich dan mit unserer V13 Version kombiniert, wodurch ich jetzt eine Sep 7 Professional V15.0 Licens im ALM habe. Danach habe ich angefangen die V 15 zu instalieren und nach ungefähr 10 min hört er auf und gibt mir die unten angehangende Log Datei. In der Datei habe ich dan auch den Fehler Code 1603 gelesen. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand eine Lösung für mich hat . Gruß Marc-André {snip} ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLog.txt (9 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: girü am: 10/08/2019 13:07:04Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/08/2019 15:19:40Log als Anhang hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/08/2019 15:20:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.10.2019 19:16 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 15.01.2021 Beiträge: 2061 Bewertung:
|
Wende dich an den Technical Support: http://www.siemens.com/industry/supportrequest |
|
|
Folgen Sie uns auf