16.01.2009 19:15 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 15.01.2019 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Hallo Mac-User, der mitgelieferte Mac USB-Treiber hat bei mir unter Mac OS X 10.5 auf meinem Intel MBP auch nicht funktioniert. (Newsbox Logo! 230 RC) Mit dem Windows-Treiber hatte ich keine Probleme mit WinXP SP2 unter Parallels oder BootCamp. Auf einem uralten Clamshell PPC iBook unter OS X 10.4 hat es auf Anhieb funktioniert. Auf Anfrage beim Siemens-Support habe ich diesen Mac-Treiber per Email bekommen. Dieser ist auch für Mac OS X 10.5 geeignet. Eventuell sind kleine Modifikationen im Var-Ordner erforderlich. Die Anleitung ist auf der Logosoft Installations CD. Am besten testen! Viel Erfolg! DateianhangUSB PC Cable driver.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf