Industry Online Support
Technical Forum
28.07.2011 17:17 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 26.02.2015 Beiträge: 222 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich nehme momentan Netzwerkaufzeichnungen von einigen TCP-Verbindungen auseinander. Da es sich um große Datenmengen handelt, möchte ich zu bestimmten Zeitpunkten etwas in den Aufzeichnungen haben, das sich leicht filtern lässt und wodurch ich gewisse Abschnitte quasi voneinander trennen kann. Dafürlassen sich UDP Pakete gut verwenden, da ich davon nochkeine in den Aufzeichnung habe. Ich nehme als an, dass ich den FB8 USENDverwenden muss. Als Orientierung habe ich folgenden Beitrag verwendet: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18516417 Im Gegensatz zu dem Beispiel habe ich nur eine S7-300 (317-2 PN/DP) und verwende daher in der NetPro Konfiguration einen unspezifizierten Partner, dem ich in dem Eigenschaften-Dialog eine IP-Adresse gegeben habe. Da UDP ja verbindungslos ist, nehme ich an, dass die Pakete auch verschickt werden, wenn es bei der angegebenen IP-Adresse keinen Partner gibt, der das Paket empfängt. Somit müsste ich die Pakete in der Netzwerkaufzeichnung sehen. Oder irre ich mich da? Wenn ich den Baustein mit der in Netpro angegebenen ID aufrufe, ist jedoch der ERROR-Ausgang TRUE und der STATUS ist 1. In der Baustein-Hilfe steht unter anderem als Grund, dass die Verbindung zum Partner nicht aufgebaut ist. Heißt das, dass doch eine Verbindung bestehen muss, damit bei positiver Flanke anREQ ein Paket gesendet wird? Das entspricht irgendwie nicht meinen Vorstellungen von UDP. Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hat auch jemand eine Idee wie ich mein Ziel anders als mit UDP erreichen kann, falls das so nicht funktioniert. Gruß Sakura |
Folgen Sie uns auf