03.10.2016 17:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Ich habe mittels UDF die Uhrzeiten von BCD nach Dezimal gewandelt. Mittels Parameter-VM-Zuordnung werden im angehangenen Programm die Einschaltzeit1 und die Ausschaltzeit1 in die VWs 0 und 2 kopiert. Mittels der UDFs und den zugehörigen Netzwerkeingängen werden dann aus den BCD-Zahlen (Stunden und Minuten) Dezimalzahlen konvertiert. DateianhangKonvertierung_Schaltzeiten_von_BCD_nach_DEZ_(0BA8).zip (215 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.10.2016 19:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Das klappt aber nur für die Anzeige. Leider kann man nicht rückwärts reinschreiben. |
05.10.2016 10:22 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Was ist das für eine Visu auf dem PC? Was selbst geschriebenes? Dann könntest du dort einfach von Dez in Hex umrechnen und umgekehrt. Die 4:30 Uhr sind einfach 430h in Dezimal umgerechnet 1072. Schreibst du also den Integer 1072 in die Logo, so ist die Schaltuhr auf 4:30 Uhr eingestellt. Damit könntest du auch Zeiten der Wochenschaltuhr schreiben. So mach ich das auch bei meiner Visu LogoControl. |
Folgen Sie uns auf