22.06.2015 11:59 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wenn man dein Beispiel sehen könnte, wäre es einfacher zu beurteilen, was falsch ist. |
22.06.2015 12:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Zum Thema "Rekursion" gibt es schon viele Beiträge: Such-Ergebnis. Zur "variablen Zeit" müßtest du schon etwas mehr Infos preisgeben. Wie genau hast du dir das vorgestellt? Hast du ein Zeitfenster, z.B. von 1 Minute bis 5 Minuten? Durch welche Bedingung soll sich die Zeit verändern? |
22.06.2015 13:29 | |
Beigetreten: 22.06.2015 Letzter Bes: 22.06.2015 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Analogen, ich möchte die Zeit der Lichtlänge berechnen, ist also nicht konstant |
22.06.2015 13:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32872 Bewertung: (4064) |
|
22.06.2015 13:43 | |
Beigetreten: 22.06.2015 Letzter Bes: 22.06.2015 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Muss 8er, kann 7er |
22.06.2015 13:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32872 Bewertung: (4064) |
Hier mal eine mögliche Lösung. |
Folgen Sie uns auf