Industry Online Support
Technical Forum
24.08.2007 09:16 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vielleicht helfen Dir folgende FAQ etwas weiter... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21222026 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/786498 nemo |
24.08.2007 10:32 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (3) |
Danke Dir, werde es mal so versuchen. |
26.09.2007 15:28 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung: (26) |
hi, der datentyp TIMEin der S7 ist ein 32-bit-Wert, der eine Zeitangabe in ms enthält. In WinCC stehtstandardmäßig keineKonvertierung in eine "normale" Anzeige, wie z.B. "hh:mm:ss", zur Verfügung Der FAQ beschreibt wie man in WinCC diese Umwandlung programmieren kann. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1138415 |
01.10.2007 10:16 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (3) |
So war im Urlaub und habe es ausprobieren lassen und die Rückmeldung bekommen, dass alles wunderbar klappt. Besten Dank ateam. |
Folgen Sie uns auf