01.05.2017 20:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32634 Bewertung: (4045) |
Diese Änderungen würde ich in der LOGO! vollziehen. |
01.05.2017 21:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Konkret gehts im Programm anbei um die Hystere von B01 und B02. Die würde ich gerne erhalten wenn B02 über das HMI verändert wird. Dateianhangextruder_702_010517_1.zip (27 Downloads) |
01.05.2017 21:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32634 Bewertung: (4045) |
Der Sollwert vom HMI wird bei meinem Vorschlag in den Block B023, Parameter V1, geschrieben. Dann wird der auf den ON-Parameter von B002 verwiesen, sowie auf den Parameter V1 des Blocks B023. Hier werden die 5 abgezogen und der neue Wert auf den OFF-Parameter von B001 verwiesen.
Dateianhangextruder_702_010517_1_V2_LOGO!8.FS04.zip (37 Downloads) |
01.05.2017 21:45 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank! Das hätte ich alleine so nicht hinbekommen. Danke! Viele Grüße, Björn |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf