09.07.2019 09:36 | |
Beigetreten: 01.12.2008 Letzter Bes: 09.09.2022 Beiträge: 66 Bewertung: (2) |
Hallo, ich habe ein Script, welches mir einen DB inhalt in ein XML file schreibt. Das funktioniert in 2-3 von 10 Fällen auch tadellos, nur hin und wieder scheint es mir das das script hängt und nicht abgeschlossen wird. Danach hilft nur ein übertragen der WinCC Daten auf das Panel um das Script wieder zum starten zu bringen. 1. Gibt es irgendwo eine information welches script gerade läuft? Und kann man das Programmgesteuert abbrechen?(Als PLC bit setzen -->WinCC Funktionaufruf--> alle Scripte werden abgebrochen 2. Sieht jemand warum mein Script nicht los läuft? Bzw. manchmal hängt. Hab es nicht selbst geschrieben sehe aber eigentlich nicht was das Problem sein sollte. Es wird mit der Variable "DB_Data_Export_Import_Export_data_Trigger_Export" getriggert die als Ereigniss bei Wertänderung das Script aufruft. [snip] Danke schonmal für die Hilfe Der Doc DateianhangScript.txt (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dr_snuggles am: 07/09/2019 09:37:44Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/09/2019 14:18:39Script als txt Datei angehängt. |
|
09.07.2019 12:29 | |
Beigetreten: 14.11.2018 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 502 Bewertung: (68) |
Hallo Doc, ein paar mehr Informationen wären gut => https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/what-do-we-need-to-solve-your-problem/141582/?page=0&pageSize=10 Du kannst Logging-Ausgaben an verschiedenen Stellen in deinem Skript einbauen. In VBS verwendest du dafür die Funktion "HMIRuntime.Trace". Für Panel/advanced RT: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755202/36120897675 Viele Grüße, Nzett11 |
If I could help you, be so kind and rate my contribution. :) |
|
Folgen Sie uns auf