14.07.2016 20:19 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe eine Problem mit einem VB Skript in einer WinCC PC Runtime TIA Advanced V13 SP1. Gelegentlich wird dieses nicht komplett ausgeführt. Im Anhang kann man sehen, bis wohin es noch ausgeführt wird und wo es hängen bleibt. Archive werden noch vom Quell im Zeilordner kopiert aber anschließend wird der Quellordner nicht gelöscht und die Archive nicht wieder geöffnet(OpenAllLogs). DateianhangSkript.pdf (114 Downloads) |
15.07.2016 11:05 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo Manolo_80, vielleicht gibt es Probleme damit, dass die Datei gelöscht werden soll ohne vorher geschlossen zu werden. Probier mal ob was in der Richtung fso.Close vorm Löschen hilft.
|
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
15.07.2016 17:52 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Frink, es gibt kein Fehler aus. Es wird nur nicht weiter ausgeführt. Sprich Quelle nicht gelöscht und Archive nicht mehr geöffnet. |
Folgen Sie uns auf