31.08.2015 07:21 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Morgen,
ich versuche es mal weiter, wenn ich den Fehler gefunden habe, werd ich es posten. Edit: "Object doens´t support or this property or method." Objekt ist vom Typ FileCtl.File -->Diese Fehlermeldung bedeutet, dass die VBS-Funktion eine falsche Syntax hat. Wenn man eine *.txt-Datei hat mit beispielsweise folgenden Einträgen (untereinander) 1 2 3 4 5, dann bekommt man unter der Verwendung der LOC-Funktion zu folgenden Einträgen diese LOC-Werte: Position 1: Eintrag 1 = LOC-Wert 1 Position 2: Eintrag 2 = LOC-Wert 3 Position 3: Eintrag 3 = LOC-Wert 6 Position 4: Eintrag 4 = LOC-Wert 9 Position 5: Eintrag 5 = LOC-Wert 12 Bedeutet für die Seek-Funktion, man muss für die gewünschte Position den richtigen Seek-Wert vorgeben. Falls jemand das testen bzw. benötigt, hier der Code-Schnipsel:
DateianhangSeek-FKT.txt (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hi it´s me! am: 31.08.2015 10:30:44Zuletzt bearbeitet von: Hi it´s me! am: 31.08.2015 10:33:12Zuletzt bearbeitet von: Hi it´s me! am: 31.08.2015 10:33:57Zuletzt bearbeitet von: Hi it´s me! am: 31.08.2015 10:39:32 |
|
31.08.2015 15:09 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (191) |
Ich habe gerade keine Möglichkeit Code zu testen, aber mir fallen in dem Script zwei Sachen auf:
|
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
31.08.2015 15:20 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:58:23~(‾▿‾)~ |
|
01.09.2015 08:56 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
|
Folgen Sie uns auf